Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS、 OMAPL138
你好
我正在尝试在 AM3359 ICE V2上运行客户端示例"NDK_evmOMAPL138_ARM9_client"。
因此、我必须做一些更改:
- 平台 evmAM3359
- MMU:"VAR MMU = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.a8.Mmu');"
- 配置文件中的 Omapl138库:"xdc.useModule('ti.drv.omapl138.Emac');"已注释掉
- 在 AM335x.cmd 文件中、我必须移动存储器、因为它与此示例中的其他存储器重叠
-
- SRAM: O = 0x44D82000 l = 0x0000FC00 // 64KB 内部 SRAM */
L3OCMC0:O = 0x44D91C00 l = 0x00010000 // 64KB L3 OCMC SRAM */
M3SHUMEM:O = 0x44000 D00l = 0x00004000 // 16kB M3共享统一代码空间*/
M3SHDMEM:O = 0x44D80000 l = 0x00002000 // 8kB M3共享数据存储器*/
DDR0: O = 0xC0000000 l = 0x40000000 // 1GB 外部 DDR 组0 */
- SRAM: O = 0x44D82000 l = 0x0000FC00 // 64KB 内部 SRAM */
-
- 我在文件搜索路径中添加了 sys_BIOS_driver.lib
通过这些更正、我可以构建一个版本、并将其下载到 AM3359。
启动应用程序后、我在控制台中获得两条注释:
服务状态:Telnet:已启用:000
服务状态:HTTP:已启用:000
但参考用户指南,应该有获取的 IP-Address . 我也无法访问网页或 ping AM3359。
所以一定会有错误,但我知道我应该从哪里开始搜索...
CCS 6.0.1.00040 / NDK 2.24.2.31 / NSP 1.10.3.15 / SYS/BIOS 6.35.4.50 /编译器 TI v5.1.6