This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678:加载软件的最快方式是什么?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570826/tms320c6678-c6678-what-is-the-fastest-way-to-load-software

器件型号:TMS320C6678

您好!

加载 C6678 1GHz 器件的最快方法是什么?

EMIF16连接到闪存、1G 以太网、SRIO 或 PCIeTM

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noam、您好!

    所有方法都相当快。 我不确定这是否经过基准测试、因此不确定我是否可以给出明确的答案。

    我通知设计团队对此进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 在该器件上没有引导基准、但从具有相同接口的 K2H 等 KS2器件的基准测试中、我们注意到 EMIF16也不是需要闪存器件的最快主引导模式(SPI、I2C、NAND 或 NOR)。 这也是n`t 确定性的、因为它不需要在从器件和主器件之间进行任何握手。 在以太网和 PCIe 等从引导模式中、由于串行器/解串器编程、初始时发现速度较慢、需要设置链路、但数据传输速度相当快。 UART 引导以115.2kbps 的速率运行、因此速度相对较慢。

    此致、
    Raahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raahul、

     您可以从 EMIF16 NOR 接口获取的最大吞吐量是多少?

    或者、假设我在 NOR 闪存中存储了一个10MB 的引导文件、则通过 EMIF16将其加载到 C6678需要多长时间?

    BR、