This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM3358 DVR 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566913/linux-processor-sdk-am335x-am3358-dvr-design

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358AM4372

工具/软件:Linux

您好!

是否可以设计一个 DVR、包括两个 CVBS 摄像头、SATA 硬盘和 h。使用  AM3358 处理器的编解码器?

此致、

Monzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 不是摄像头应用的最佳选择。

    了解一下 AM437x 器件:
    www.ti.com/.../AM4372
    "摄像机:
    双端口8位和10位 BT656接口
    双端口8位和10位、包括外部同步
    单端口12位
    -YUV422/RGB422和 BT656输入格式
    -RAW 格式
    像素时钟速率高达75MHz "
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    感谢您的回答、
    是的、AM4372具有双 BT656接口、但它不支持 H.624CODEC、有什么建议?
    此致、
    Monzer