请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
在初始化 u-boot 时、我使用 da8xx-fb 驱动程序来显示徽标。 徽标看起来很棒、一切正常、但当 u-boot 执行"bootcmd"命令并加载内核时、LCD 上的徽标开始缓慢中断。 在第二个或第二个之后,内核初始化自己的图形驱动程序,并将屏幕变成黑色。 如何最大限度地缩短标识缓慢中断的时间? 在我看来、这种影响是因为 u-boot 禁用了 AM335x 硬件 LCD 控制器、但在 u-boot 代码中找不到它所在的位置。 是否可以在内核再次初始化此 LCD 控制器之前禁用此控制器?