This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138 McBSP 和 DAC8534

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597751/omap-l138-omap-l138-mcbsp-and-dac8534

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:DAC8534

我在 sprugj6c 中读了 McBSP 的设置和操作。 我注意到、在第2.10节中、它指出"此器件上的 McBSP 不支持 SPI 协议。" 这是否意味着我无法使用 McBSP 控制 DAC8534? 我之所以提出这个问题、是因为它是一种类似于 SPI 的器件。

如果我可以将其与 McBSP 结合使用、有更好的示例说明如何使用器件设置 McBSP。 我一直在查看 MCSP_MasterExampleProject、我不清楚如何将其设置为与外部硬件配合使用。  

谢谢、

乔登卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:

    您应该能够将此 DAC 与 McBSP 配合使用。
    在 McBSP 端、您有:
    CLKX ->发送时钟
    FSX ->传输帧同步具有可控极性(您可以将其设置为低电平有效、请参阅 TRM 的第26.2.5.1节"帧和时钟操作")
    DX ->传输数据

    在 DAC8534侧、您有:
    SCLK ->时钟
    DIN ->数据输入
    SYNC (低电平有效)->电平触发控制输入(低电平有效)。 这是输入数据的帧同步信号

    对于同步信号、您可以使用 GPIO 对其进行控制。

    对于软件部分、我正在设计团队中进行详细介绍。 我不知道其他 McBSP 示例代码。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一个更好的示例说明如何将 McBSP 接口与实际器件配合使用。 我很难确定如何将其与仅包含回送和主站示例的器件配合使用。

    感谢您迄今提供的帮助。