This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:启动时出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597926/tms320c6748-problem-in-start-up

器件型号:TMS320C6748

   最近、我购买了一个"DSP ECO Canceller"型号 NO 为"TMS320C6748 (LCDK)" 我按照说明操作、但这没有响应。  我们将如何进行连接、请提供一些基本指南。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMSC6748 LCDK 是 TI 为 IT C6748 DSP 提供的评估模块。 我不确定"DSP 回波抵消器"是什么意思。 您是否购买了任何第三方生态消除软件、或者您打算开发回波消除器?

    您的帖子中没有足够的信息来提供任何类型的指导。 您是否遵循了快速入门指南中的步骤? 如何配置引导模式开关。 您是否尝试使用仿真器连接到 DSP。

    请提供此信息、以便我们可以帮助您启动平台。

    此致、
    Rahul