This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM648:为什么没有色条或类似的简单视频输出示例

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597307/tms320dm648-why-no-colour-bars-or-similar-simple-video-output-example

器件型号:TMS320DM648

6437有一个简单的小色条示例、但正则取决于设置 VPBE 以执行此操作。 以视频为目标的处理器通常具有硬件功能、例如我熟悉的 Freescale Spectrum 上的 DCU (显示控制器单元)、Rainbow 和 Vybrid 处理器。  我曾假设 TI 320DM648会有类似的块、但它没有。 那么、我如何生成视频输出、只是为了证明后端硬件都正常工作? 我找不到合适的应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    648的预览示例最为接近。 我使用了一个具有 CVBS 输出的摄像头作为源-我本可以使用具有彩色条测试卡轨道的 DVD 播放器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S. 找到648的.gel 文件后、我便开始工作了-奇怪的是、它在 CCS6安装中、但在 CCS3安装中没有。 在项目执行 F7之前运行 hotmenu GlobalSetup 函数