This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:.cfg 文件中的 RTOS 错误报告(org.eclipse.rtsc.xdctools.internal:无法找到软件包 xCONFIG_APP)

Guru**** 2605015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569964/rtos-rtos-error-report-from-cfg-file-org-eclipse-rtsc-xdctools-internal-unable-to-find-package-xconfig_app

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我尝试 使用 C6748启动 DSP RTOS 项目、但遇到了一个问题...

当我双击.cfg 文件时、会出现错误报告、并显示以下消息:

org.eclipse.rtsc.xdctools.internal:找不到软件包 xconfig_app

我 也删除 了项目中的.config 文件夹、但它不起作用。

请帮帮我。

我的 CCS 版本为6.2.0.00050 (最新版本)

我的 SYS/BIOS 版本是6.33.0.25、

我的 xdctools 版本是3.23.0.32。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 XDC 工具中的一个错误。  我找到了一个论坛主题、讨论了这个问题、并在 XDC 工具3.24.05中修复了这个问题。  社区成员还 发布了权变措施。

    您应该尝试解决方法、或者 升级 XDC 工具版本

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考: 将 XdcTools 从3_32.2.22_core 更新为3.50.1.12_core 可为我解决此问题:-)