This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:多个具有 QuickLogic CSSP 的摄像机

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569406/am3352-multiple-cameras-with-quicklogic-cssp

器件型号:AM3352

我正在尝试将多个摄像头连接到 AM335x。 我找到了 QuickLogic 的解决 方案、该解决方案将他们的 CSSP 连接到 TI 的 AM335x。 但是、我还注意到它通过单个16位 GPMC 实现了这一点。 是否有任何方法可以同时连接第二个摄像机、但与第一个摄像机无关? 如果是、这将如何影响 AM335x 的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 QuickLogic 解决方案、我认为这是不可能的、因为它几乎需要整个 GPMC 带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 Quicklogic 的 CSSP,我就不可能与一台摄像机连接,对吗? 看起来、用于摄像头连接的 CSSP by Quicklogic 可以完成所有繁重的工作、然后将数据写入 TI AM335x 的存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 器件没有视频输入。 它是 Quicklogic 解决方案或 USB 摄像头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的产品中,我使用一个 CSSP for Finger print Sensor。 但现在我必须连接传感器+摄像头。 我能否用 AM335x 连接两个 CSSP。 驱动程序是否支持? 具有不同的芯片 GPMC 芯片选择。 性能怎么样? 一次只能使用一个摄像头、具有 QVGA 和30FPS 的感应器和感应器都可以在100 MHz 下工作。 我想使用两个与 AM335x 的 CSSP 接口。 我不知道驱动程序是否支持,也不知道配置双 CSSP。