This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM365:USB_VBUS 阈值时序要求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597959/linux-tms320dm365-usb_vbus-threshold-timing-requirement

器件型号:TMS320DM365

工具/软件:Linux

DM365仅作为 USB 主机模式运行。

USB_VBUS、5V 监控输入与板载外部电源相连。

有时、当长时间运行时、USB (Wi-Fi 软件狗)不能与"VBUS 错误"消息一同工作。

我想检查在工作时是否发生了压降。

如果"VBUS 错误"是由 VBUS 电压突然下降引起的、我能知道压降持续时间的情况吗?

(在数据表中、只有阈值(4.4V)条件、没有时序条件。)

 

谢谢、此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、

    除了 VBUS 5V 电压电平外、是否还有任何其他"VBUS 错误"条件?

    (想要了解中断寄存器的"所有"条件、常见 USB 中断、INTRUSB)


    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    “VBUS 错误”是否恢复? 意味着电压会恢复到有效电平?
    当出现 VBUS 错误时、您可以监控/打印 devctl (位3-4)值、以了解它是否在哪个范围内(VBUS 有效、AValid、高于或低于会话结束)。
    当发生 VBUS 错误时、您可以在驱动程序或 devmem2中进行打印并从用户空间转储。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    是的、VBUS 电压似乎恢复到有效电平。
    (尚未注意到、已验证压降。)
    但是、在 VBUS 错误后 USB (Wi-Fi)操作不再返回。

    此致、
    海登