This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:使用 PSDK 3.2.0.5通过实时摄像头检测条形码

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567777/linux-am5728-detect_barcode-with-live-camera-with-psdk-3-2-0-5

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

使用 Processor SDK 3.2.0.5

root@am57xx-EVM:/usr/share/ti/image detect_barcode sample_barcode.jpg 1 1.

sample_barcode.jpg 的链接。

现在、我想在连接摄像头板的情况下测试实时摄像头(在 AM5728 IDK 上)。 摄像头已打开

/dev/video1

摄像头 btw 与 DUAL_CAMERO 演示配合使用。 AM5728 IDK 仅连接了一个摄像头。

因此、我正在尝试运行

root@am57xx-EVM:/usr/share/ti/image detect_barcode 1 1 1
每秒帧数:30.
初始化完成
使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
分段故障(转储内核)

我们可以解决这个问题吗?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    根据 Processor SDK 条形码读取器教程:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Barcode_Reader
    在运行 detect_barcode 脚本之前、您必须确保 matxi GUI 已停止且 Weston 正在运行。
    如果已完成、但问题仍然出现、您可以按照所述使用条形码_zbar 命令。 此外、使用之前的 PSDK 版本检查 DETAR_Barcode 脚本行为。
    在以下位置还有其他有用的条形码读取器说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Barcode_and_QR_Code_with_Beaglebone

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    我刚刚在 AM5728 EVM 上进行了重新测试。 下面是我的步骤
    []启动,然后/etc/init.d/matrix-gui-2.0停止
    []运行
    root@am57xx-EVM:/usr/share/ti/image detect_barcode 1 1 1
    每秒帧数:30.
    初始化完成
    使用 Wayland-EGL
    wlpvr:已初始化 PVR 服务
    分段故障(转储内核)

    我发现使用新生成的 SDCARD 时、DETAR_Barcode 1 1实际上运行了大约1分钟、直到它得到分段。 故障。 但现在、即使在重新启动后、我也会立即遇到分段错误。

    我们应该对其进行检查。


    此致、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能已经解决了。 在运行 DETANT_BLOCK_1 1 (即使用实时摄像头源)时、您是否对分段故障进行了更新?

    我们是否完成了更多测试?

    谢谢、

    -Gunter