This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:在 Tda2ex EVM 上、从用户空间加载双映像

Guru**** 2607435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597829/linux-tda2exevm-on-tda2ex-evm-dual-images-loading-from-userspace

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用的是 VISION SDK 2.12版本和 Linux 内核版本4.4.23以及 u-boot 版本2015-06。

我们构建了 u-boot u-boot 工具 fw_printenv 和 fw_saveenv。

通过使用 FW_setenv、我们尝试从用户空间加载映像。

4.fw_setenv fatload MMC 0 ${load addr}zImage_2==>可以加载

fw_setenv fatload MMC 0 ${load addr}dra72-EVM-infodas_2.dtb

5. bootargs 在 fw_printenv 中更新,但我们无法加载第二个内核映像。

但我们没有获得次映像内核日志、这是为什么?

请指导我身体是否成功。

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veera、

    我注意到的第一件事是、您在同一地址(即${load addr})上加载内核映像和 DTB。

    在对 fw_setenv 进行任何修改之前,是否可以显示命令 fw_printenv 的输出?

    运行某些 FW_setenv 命令后,是否可以尝试在 U-boot 提示符处停止并使用 printenv 命令检查 env 变量是否已修改?

    此致、
    Yordan