This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DP83822IF:能否获取 LWIP 中提供的驱动程序?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596070/starterware-dp83822if-can-i-get-the-driver-that-available-in-the-lwip

器件型号:DP83822IF

工具/软件:Starterware

您好! 

我想使用 TMS570LS3137 MCU 和 DP83822IFRHBR PHY 芯片。 但是、HarCoGen 仅为 DP83640提供以太网驱动程序 LWIP 演示。 在 TI、DP83822IFRHBR 仅提供 Linux 以太网驱动程序。
是否有使用 DP83822IFRHBR 的以太网驱动程序 LWIP 演示、或者是否可以从 LWIP 获取 DP83822IFRHBR 驱动程序?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyeonsu、

    我们没有用于以太网组中 Starterware 的 LWIP 驱动程序。

    我将此主题移至 StarterWare 论坛、以获得更多可见性。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyeonsu、

    Starterware 软件包中已弃用 LWIP。
    K2G ICE EVM 在板上具有该特定的 PHY。 也许您可以查看 K2G 处理器 SDK RTOS 软件包的电路板库、以了解如何设置 PHY。

    有一个 NIMU 项目可用于对 K2G ICE 板执行 Ping 操作。 此示例是 C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages\MyExampleProjects\Nimu_emacExample_iceK2GC66BiosExampleProject 的一部分

    您可以从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载该软件包

    重要的文件可能是 C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages/ti\board\src\iceK2g\iceK2G_Ethernet_config.c、其中包含 DP83867的 phy 配置。

    Lali