您好!
我对定制板有一个非常奇怪的问题。 该电路板与 具有 AM3352和单个 DDR3存储器的 Beagle Black 非常相似。 我有两个相同的板词:一个是 Micron MT41J128M16-125、另一个是 Samsung K4B4G1646D-BCK0。 我无法在两个板上正确初始化 DDR3。 初始化后、如果我写入0xFFFFFFFF、我读取0xDFFFDFFF、如果我写入0xAA55AA55、我将获得0x8A558A55。 我已经在 u-boot SPL 和 UART 启动模式的 Starterware 中尝试了所有可能的配置。 两个字节通道中的同一位似乎都有问题。 这是怎么可能的? 它看起来像是计时配置问题还是 PCB 布线问题?
我已经阅读了所有相关的 TI 支持文档、并且使用了所有电子表格工具来计算参数。
有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢。