This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6670:C6670上 EDMA3的 CSL 示例

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596899/tms320c6670-csl-example-for-edma3-on-c6670

器件型号:TMS320C6670

您好!

如果您在 C6670上查找 EDMA3的 CSL 示例、PDK 文件夹中没有这样的示例。 实际上、只有 AIF 示例。 也许、C6670用户也应该安装 C6678 PDK、因为此处提供了 EMDA 示例。 我对不安装*不必要* PDK 过于乐观。

希望这比我一个人更有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]也许 C6670用户也应该安装 C6678 PDK、因为这里有 EMDA 示例。[/引用]
    我认为你是对的。
    我将把这一点转发给 RTOS 团队进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK RTOS 基准不支持 C6670。 C6670专为当前受 MCSDK 2.x 基准支持的通信基础设施应用而设计。

    据我所知、C6670器件没有基于 CSL 的示例。 EDMA LLD 中有一个适用于该器件的 EDMA 示例、您可以将其用作起点。 您能否检查这是否适合您:
    EDMA3_LLD_2_x_xx_xx\examples\CSL2_DAT_DEMO

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的评论。 应该清楚地指出、我使用的是 MCSDK。 您知道、与 C6671/2/4/8相比、我曾几次写下 TI 对待 C6670的方式的沮丧心情。 这一直是我的工作、所以我没有提到 MCSDK。

    如果我们回到这个主题、MCSDK 附带了用于处理处理器数量的 PDK。 我只安装了 C6670 PDK、然后一直在寻找示例。 我相信 C6670和 C6678对 EDMA 的 CSL 支持是相同的、因为两个 PDK 中的 packages/ti\CSL\src\IP\EDMA\文件夹包含的文件完全相同。 唯一的区别是 C6678 PDK 提供了示例、但 C6670 PDK 提供了否 我的评论是针对那些像我一样挣扎的开发人员。 我的消息字面上是"安装 C6678 PDK 以获取示例、即使您仅使用 C6670"。

    对于 EDMA LLD、这看起来太重了。 在我们的设计中、我们没有多个主器件、我们不会向 DSP 加载主机数据、而是需要对链进行精确调整。 我想、这些只是开发人员应选择 CSL 的条件。

    希望这比我一个人更有帮助。