This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:显示不带 DRM API 的 GC320表面

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597780/linux-am5728-displaying-gc320-surface-without-drm-api

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用具有 DRM API 的用户地址创建了 GC320表面并将其显示。

但是、这种方法需要更平铺的存储器。

现在、我们不必占用更长的内存、因为有三个显示屏、3D PGU、2D GPU、两个视频解码和去花边(VPE)。

然后 、我 希望  使用 gcoSURF_construct,  而不使用 gcoSURF_SetBuffer 和 DRM API。

但是、我不知道  使用      drmModeAddFB2来显示它的句柄。

如何  显示 gcoSURF_con构 图的表面    ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    您的 SDK 是否基于4.4内核? 我们有针对 tiler 优化的补丁、3D-GPU、VPE、2D-GPU 分配现在不会固定 Tiler。
    瓷砖仅用于解码器和编码器缓冲器。
    这些补丁很快将作为 Yocto 配方公开提供。

    如果不调用 gcoSURF_SetBuffer、则不会为 Surface 知道 DRM 缓冲区的虚拟地址。

    Ramprasad