This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:如何在 EVM5515上运行数码听诊器 MDK

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595728/tms320c5515-how-to-run-the-digital-stethoscope-mdk-on-evm5515

器件型号:TMS320C5515

您好!

我正在尝试在 EVM5515板上运行名为"在 TMS320C5515 DSP 医疗开发套件(MDK)上实现数码听诊器"的文档演示应用。 本文档的链接是 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sprab38a/sprab38a.pdf 。 我有3个问题:

1、在文档中、FE 板为 AIC3504。 我找不到任何地方可以购买此电路板。 请帮助。

2、本文档非常旧、因为它使用的是 CCS3.x 听诊器 MDK 是否有更新的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为最好在音频转换器论坛 中提出第一个问题:e2e.ti.com/.../64

    不、恐怕本文档没有更新版本、但您应该能够使用 CCS 的最新版本编译源代码。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。 我尝试使用 CCS4.x 对其进行编译 但会出现错误。 您是说它与最新版本的 CCS 兼容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、为了更好地理解代码、我能否获得:
    1、C5515的寄存器手册?
    2、CSL API 手册、因为它不是我在网站(www.ti.com/.../sprc133)中找到的版本
    3、system_drv.lib、SAR_drv.lib、I2S_drv.lib 和 dma_drv.lib 的源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CSL 后、请在 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\doc 处找到 CSL API 文档
    C5515的技术文档位于 www.ti.com/.../technicaldocuments 上、器件数据表中显示了寄存器信息 www.ti.com/.../tms320c5515.pdf

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试在 AIC3204+5515上运行听诊器示例。 这意味着应用手册中不需要 FE 板。  

    我修改如下:

    1、通过函数 AIC3204_init()初始化3204;将其配置为(<->麦克风-->至 HP)

    2、在 CSL_I2S_Configure 和 CSL_DMA_RequestChan 函数中将 I2S0更改为 I2S2;

    3、将 DMA 地址更改为 I2S2地址。 DmaConfigRcvL.srcAddr = 0x2A28; DmaConfigRcvR.srcAddr = 0x2A2C; DmaConfigXmitL.destAddr = 0x2A08; DmaConfigXmitR.destAddr = 0x2A0C;

    为此、我应该听到 EVM5515电路板的耳机输出引脚发出的声音。 但失败了。  

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过一些修改后、现在可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以分享您所做的修改吗? 它将帮助将来可能在这条线程上着陆的人。 非常感谢!

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lali,

    将5515evm 电路板 CCS4的示例代码 aic3204合并到示波器项目。