This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:在 TM4C1294XL 上同时启用 EMAC 和 Wifi

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129XGATEWAY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566359/rtos-tm4c1294ncpdt-enabling-both-emac-and-wifi-on-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129XGATEWAY

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CCS v6.2与 tm4c1294xl launchpad、cc3100bp 结合使用。

我希望在设备上同时启用 WIFI 和 EMAC、 我成功地完全连接到了 WiFi、它在同一个主系统中工作、也要初始化 EMAC、但当我从 EMAC 类 tirtos 调用任何内容时、它不是在构建而是给出错误

**#10010链接过程中遇到错误;未生成"newproject.out"

** #10234-D 未解析的符号仍保留 和

** 未解析的符号 SemPost,首先在 C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages/ti/drivers/lib/drivers_tivaware.aem4f 中引用

生成控制台打印:

未定义的首次引用  
符号  
------ --------  
SemPost C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages/ti/drivers/lib/drivers_tivaware.aem4f

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"Kiko_Point.out"
>>编译失败
Makefile:162:目标"Kiko_Point.out"的配方失败
gmake:***[Kiko_Point.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

我没有调用任何 wifi 初始化函数或与 wifi 相关的函数, 如果我没有调用任何 EMAC 类函数,它正在构建并运行正常,但我必须使用此类的 EMAC_init()来初始化 EMAC。 此外、我还使用 tirtos 提供的示例工程检查所有包含项和标头是否正确使用。

那么、您能帮我解决这些错误吗?

谢谢、

此致、

Raghu DS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有几种解决方案。 我将在本周晚些时候收到有关其中一个解决方案的反馈后详细介绍这些解决方案。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    感谢您的回复、我正在等待解决方案、

    此致、
    Raghu DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有官方支持在 TM4C129器件上同时运行两个堆栈。 您可以查看此参考设计以了解相关想法:www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XGATEWAY

    基本上、您必须使用较低级别的 SL API。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ToddMullanix、
    如您所说、其他一种解决方案方法的任何更新都在测试中。
    通过这种方式、我们感到很困难、我从给定的链接导入了网关主应用程序、但由于未找到 RTOS 配置.cfg、因此在构建完整的 fSSL 时、我会遇到编译错误。

    此致、
    Raghu DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,我们目前无法承诺一个时限。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMulanix、

    正如您所建议的,我正在尝试使用网关应用 程序" \TIDM-TM4C129XGATEWAY_Project_Source\Gateway\TM4C129x"、但这会给我带来错误:"此项目不包含可生成的 RTSC 配置(.cfg)文件。 为了使它能够生成、这个项目必须包含一个未从构建中排除的 RTSC 配置文件。"

    如果我为工程创建新的.cfg、则遇到错误:

    错误1: #20标识符"CloudMailbox"未定义

    相同的错误重复5次。

    我不确定是否需要为该工程创建新的.cfg 以运行该工程、但我曾尝试过并遇到错误。此示例工程是否需要 RTOS。  

    请期待您的支持。

    此致、

    Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能只添加任何.cfg 文件。 您需要找到与项目一起使用的项目。 Gateway_Main_App 看起来与 ti_rtos_config 项目具有相关性。 我在 Properties->Build->Dependencies 中看到了这一点。 也尝试导入。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMullanix、

    感谢您的回复、 可在下载的软件包中找到网关的".cfg"文件。

    如果我包含该内容、则会在生成时遇到错误:

    由于错误提示已指定闪存和 SRAM 存储器、我注释掉".cmd"中的行、并再次尝试构建、并获取错误:

    因此、这似乎是在配置中定义的内容、也不知道、也不确定。  

    此致、

    Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的所有建议、问题得到了解决。

    Raghu DS