This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:如何优化处理器 SDK 以在内部存储器上使用?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597699/tms320c6747-how-processor-sdk-can-be-optimized-to-use-it-on-internal-memory

器件型号:TMS320C6747

尊敬的香榭丽舍

是否可以优化处理器 SDK 以在集成以下功能的 C6747内部存储器上运行?

* 2通道 I2S 旁路

* UART 控制台示例

您能否提供一个指南、说明如何优化处理器 SDK 映像以便在内部存储器上运行?

在这种情况下、您可以估计所需的存储器大小吗?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Si、

    我们将此示例添加到将在2017年第2季度末发布的 Processor SDK RTOS 版本 v4.0中。 目前、在16年第4季度创建的原型的使用量为120KB、因此 SDK 实施方案在存储器使用方面将处于类似的焊球堆栈中。 此示例设计为仅使用 L2和 L3存储器。

    当 SDK 发布时、我们计划将其记录下来、以便用户在其平台上重现。

    此致、
    Rahul