This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am5716:Web 工具问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596653/am5716-issues-with-web-tools

器件型号:AM5716

网站存在多个问题。 我尝试过的3个 Am57xx 工具中的两个不起作用。 电源电子表格显示了所有计算字段中的参考错误、并且出于某种原因、TI 采用了特人方法来保护所有电池。 时钟树无法加载、没有有用的诊断信息。 只有 PinMux 工具正常工作、然后只有(已弃用)非云版本。

在 Lenovo ThinkPad T430、8G RAM、250G SSD 上使用 Win10

Firefox 53.0

LibreOffice 5.2

此致、

Bill Dickerson、P.Eng.、FIEEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、很抱歉您遇到的问题。
    您是否会告诉我您安装的 JRE 版本? 这可能是时钟树工具出现问题的原因。
    此外、关于 PET 工具、我已经再次下载它、它可以按预期工作。 您想告诉我更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    jre1.8.0_131

    PET 工具:除 VDDS_DDR1之外的所有电流和功率单元显示#NAME? 误差。

    VDDS_DDR1显示#REF! 误差。

    安全级别为 IIRC 3、它询问您是否要运行宏。 我说"是的"。

    在运行 XL97的旧 WinXP 计算机上出现同样的问题,IIRC 的症状完全相同。

    我尝试在几个输入单元格中输入一些数据、看看它是否有所不同。 它没有。

    由于工作表是安全的(由于未知原因)、我无法查看单元格并查看它认为未解析的引用/名称。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、
    谢谢。

    关于时钟树工具、我已经使用不同版本进行了测试、它在我的 PC 中工作正常、但我可以确认使用您使用的相同版本、我的 PC 中的安装也失败了...我将与我们的应用团队一起检查正在发生的情况。

    现在,PET,启用编辑功能和宏后,所有错误都应该消失,并且您可以在表中正确显示名称和值...我测试了两个版本(1GHz 和500MHz),并且两个版本都以相同的方式工作。 但我看到、在您的情况下、即使在启用宏后、错误仍然存在。 我正在与 PET 工具开发人员进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    关于 PET 工具、它看起来像是 LibreOffice、您是 using...see、如下所示:
    如果您可以尝试使用 Excel、请告知我们结果。

    从 LibreOffice 的帮助文件:

    除少数例外情况外、Microsoft Office 和 LibreOffice 无法运行相同的宏代码。 Microsoft Office 使用 VBA (Visual Basic for Applications)代码、LibreOffice 使用基于 LibreOffice API (应用程序界面)环境的 Basic 代码。 虽然编程语言相同、但对象和方法不同。
    如果您在 LibreOffice–Preferences Tools - Options - Load/Save - VBA Properties 中启用此功能、LibreOffice 的最新版本可以运行一些 Excel Visual Basic 脚本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill 和关于时钟工具、默认安装要求我在 System32目录下安装。 这通常是一个受保护的文件夹。 当我将文件夹更改为另一个文件夹时、如 c:\downloads\、它可以正常工作。
    尝试在桌面上使用虚拟文件夹,看看它是否起作用。