主题中讨论的其他器件:TDA2
您好!
我想在具有网络文件源而不是摄像头捕获的 Vayu EVM 上运行"vpe_single_cam_object_detection2"行人检测用例。
在此用例中、我使用"chains_networkRxDisplay"用例将"Capture"链接替换为"NullSource"链接、并使用网络文件读取。 在运行时、我通过 Vision SDK 随附的"network_TX.exe"网络工具提供原始 NV12格式的 YUV 视频。
问题是:如果我仅将此原始视频的一个帧作为输入、它就能够正确地检测到该帧中的行人。 但是、当我将原始视频(多帧)作为输入时、它无法检测任何帧中的任何行人。 我可以在10英寸 LCD 上播放视频。
通过将 NullSource 参数"timerPeriodMilliSecs"设置为毫秒级的相应时间、我尝试将.c 文件中的帧速率更改为30、1、0.5、0.2 FPS。
以下是我的设置:
带10英寸 LCD 但不带视觉应用板的 Vayu EVM (DRA74x)修订版 G3。
具有 tda2xx_EVM_BIOS_all 配置的 VISION SDK 2.11.00.00
NDK_PROC_TO_USE=ipu1_0
我检测到链路之间存在一些与时序相关的问题。 您能不能建议问题出在哪呢?
此致、
Abhishek Gupta