This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv5 CSL 包含错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SPRC133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597313/ccs-ccstudio-ccsv5-csl-include-error

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:SPRC133

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我有 ccsv5、我想使用 CSL 封装。

我开始尝试在之前的项目上使用 UART 库、该项目工作正常(没有 CSL)。

当我编译项目时、我会得到以下错误:

"./source/main.c "、第29行:致命错误#5:无法打开源文件"CSL_UART.h"
1在编译"../source/main.c 中检测到致命错误。

ccsv5安装在我的计算机上的以下目录中: C:\ti\ccsv5

CSL 安装在我的计算机上的以下目录中: C:\Program Files\C55xxCSL (从 sprc133.zip 软件包下载)

已附加项目的设置。

我出了什么问题?

谢谢你

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我想为我的问题添加更多详细信息。
    我尝试将 TMS320VC55XCSL-LOWPWR 03_07_00_01封装与 ccsv5一起使用。
    为了能够在我的项目上使用 CSL、我需要做什么?
    它是否兼容?

    谢谢
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    我觉得您的 csl_general.h 对您的平台没有正确的定义。 您使用的是哪款 C55x 器件?
    请参阅此帖子(主题末尾的最后一篇帖子) e2e.ti.com/.../580141 、我在其中帮助了遇到类似问题的人员。 希望这对您有所帮助。

    Lali