This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:TRM 的 PRU-ICSS UART 部分中存在错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596761/am5726-errors-in-pru-icss-uart-section-of-trm

器件型号:AM5726

你(们)好  我之前介绍 过 AM572x 技术参考手册(TRM)(SPRUHZ6H)、UART 模块的 PRU-ICSS 部分(§30.1.7)、最后我发现 SR2.0器件的表和图参考尚未更正。  至少在本节中、它们跳转到 SR1.1表和图。    §示例、§30.1.7.2.2具有指向表30-744的超链接、而不是指向表30-274的超链接;30.1.7.2.3.3具有指向图30-74而不是图30-20的超链接。  我认为 PRU-ICSS 的其他部分是正确的。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的反馈。 您可以使用 PDF 文档每页底部的"提交文档反馈"链接直接向 TRM 团队报告这些错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈...我们的团队开始了实施必要更正的过程。