This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:精确检测语音频率。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597001/tms320c5535-precisely-detection-of-voice-frequency

器件型号:TMS320C5535

HII

我们正在开发一个项目、在该项目中、我们必须非常精确地检测人的语音频率。

我们已经使用分辨率为2.69Hz 的 FFT 来实现这一点。但在我们的情况下、该分辨率还不够、响应也应该非常快。

请建议使用麦克风准确测量语音频率的正确方法。

提前感谢。