This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SRIO 最大数据速率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597513/66ak2h14-srio-maximum-datarate

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14的数据表中提到、SRIO 支持每个差分对高达5Gbps 的数据速率。

此外、在 SRIO 用户指南( SPRUGW1B)中还提到、每通道支持的最大速率为5Gbps。

请告诉我这是否意味着通道中的 Tx 和 Rx 线路都支持5Gbps。  

或者、Tx 和 Rx 线路是否都支持最大2.5Gbps 的速率、以及总的 wil 生成5Gbps?

此致、

Madhu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    Keystone II 器件吞吐量性能指南(www.ti.com/.../sprabk5b.pdf)对此进行了说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我已经浏览过该文档、但仍然无法获得我的查询的答案。 请帮助我解决我的疑问。

    提前感谢。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    通道中的 Tx 和 Rx 线路都支持5Gbps。

    此致、
    SENTHIL