This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:TSC_ADC 复位

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596863/am3354-tsc_adc-reset

器件型号:AM3354

您好!

对于我们的客户、当他们持续推动触摸面板几个小时时、会在 AM335x 的 TSC_ADC 的 ADC_STAT 寄存器的 FSM BUSY 位中设置一个标志、从而导致 ADC 停止工作。
请告诉我如何在标志设置为 FSM 忙位时恢复 ADC。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../555302
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我确认了您的答案 e2e thread。

    是否仅复位 AM335x 器件?
    作为标记 ADC_STAT 寄存器 FSM 忙位的因素、您能想到什么吗?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这是解锁 ADC 状态机的唯一方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我了解返回只能在复位时支持。

    当触摸面板继续推动时、由于 ADC 的状态机锁定、需要考虑什么?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能说。 我不知道他们到底在做什么以及他们在使用什么软件。 我建议他们也查看勘误表文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我确认以下 eratta。
    Advisory 1.0.31 TSC_ADC:错误的 Pen Up 中断

    由于此勘误表、ADC 的状态机是否可能锁定?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定、但您的客户可以检查针对勘误表1.0.31的建议权变措施是否能为他们提供帮助。