This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [J6-dra74x]关于凸轮少于4个凸轮的多凸轮视图的问题。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594333/j6-dra74x-question-for-multicam-view-with-less-than-4-cams

大家好、

当凸轮少于4个时、我尝试使用 MultiCam 用例。

(现在,如果我用2个或3个凸轮运行 MultiCam 用例,则不会显示任何内容。)

 >>它卡在同步链路中、因为1个或2个凸轮未连接。

[链]

Capture (M4)> Sync (M4)> IPCOut_IPU1_0 -> IPCIn_A15 -> Display

问题。

请就此问题向我提供任何建议。

2.在捕获链接中,有如下所示的代码。

 /*已捕获新的数据帧,请处理*/
instId =(uint32) Utils_msgGetPrm (pRunMsg);

消息(instId)来自何处?

此致、

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.看起来您正在尝试修改环视用例。 为另一个目的修改完整的用例可能非常容易出错。 我建议查看用例生成器工具(\vision_sdk\tools\vision_sdk_usecase_gen\)以填写您的摄像头标准(即2个或3个摄像头)、并尝试生成新的干净用例。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    它不是要制作另一个用例。
    我正在尝试修改 MultiCam (使用4个摄像头)用例的捕获或同步链接。
    当我将 MultiCam 示例与4个摄像头配合使用时、如果一个摄像头损坏或拉出、我希望看到其余3个摄像头。

    此致、
    Anderson

    P.S.
    问:您能不能就 isntId 来自哪里提供建议?

    在捕获链接中、有如下所示的代码。
    /*已捕获新的数据帧,请处理*/
    instId =(uint32) Utils_msgGetPrm (pRunMsg);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太了解您是在从原始帖子中快速拔出传感器的。 我们将命令 Vision SDK 团队对您的两个问题进行评论。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望在一个摄像机死机时显示3个摄像机、则不需要同步链接。
    同步链路的全部目的是同步所有摄像机的输出。
    它将等待每个摄像机的帧。

    这在环视中很有用、因为拼接的图像需要所有同步的帧。
    如果您不需要同步链接、请不要使用同步链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    如果我不使用同步链接、摄像机顺序会发生非常快的更改。
    您能不能指导我如何在摄像机关闭时填充缓冲器?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    将作出答复。 等待他很快在这里回答。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 如果您不使用同步链接、则会从所有四个通道获取数据。 当然、不会按固定顺序接收数据。 您必须参考 system_buffer ::Channel nuber 来确定缓冲区对应的通道。 这样、您就可以准确地知道缓冲器对应的摄像机。 如果拉着摄像头、不确定要做什么。 您无法执行任何操作、您将不会获得任何缓冲器。 Nikhil D