This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:fftlib OpenMP

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567200/ccs-tms320c6678-fftlib-openmp

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

工具/软件:Code Composer Studio

我 已经运行了 FFT_sp_2D_C2C、现在我想运行 FFT_omp_sp_C2C_K1_66_LE_ELF、但当我构建项目时、它告诉我找不到 ti.fftlib.platforms.ompevm6678.I 设置最新的 mcsdk 和处理器 SDK、但我仍然找不到它。您能告诉我在哪里可以找到 ti.fftlib.platforms.ompevm6678?Thanks。

CCS 5.4.0      bios6_35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ju Feng、

    我已将此内容转发给 OpenMP 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,朱峰

    您是否在使用 openmp 运行 FFT 时成功?

    Daniel