This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:发送使用 A8 (Linux)映射的 Fb0/fb1指针地址到 DSP、并显示 DSP 处理的图像。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594344/linux-tms320dm8148-sending-fb0-fb1-pointer-address-mapped-using-a8-linux-to-dsp-and-display-the-processed-image-from-dsp

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

我使用的是 Dm814x 和最新的 Ezsdk。 我可以使用 syslink 将指针从 A8发送到 DSP。 问题是当我发送 A8为 fb0/fb1映射的指针时,我无法在 DSP 端使用它。

我想从 A8执行 Fb0/fb1初始化、并使用 DSP 来显示帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320DM8148

    工具/软件:TI-RTOS

    我使用的是 Dm814x 和最新的 Ezsdk。 我可以使用 syslink 将指针从 A8发送到 DSP。 问题是当我发送 A8为 fb0/fb1映射的指针时,我无法在 DSP 端使用它。

    我想从 A8执行 Fb0/fb1初始化、并使用 DSP 来显示帧。