请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试使用 JTAG 来刷写 M4,在用户指南以及类似的板上,我得到的是 MID -1 DID–18,但在特定的板上,我得到的是 MID - FF DID -FF。
JTAG 也在0x00位置发生故障、并且立即停止而不闪烁...显示以下日志
从[100%]文件读取 xxxxxx 字节...完成。
QSPI 整个芯片擦除正在进行
QSPI 文件写入开始
QSPI 文件写入在0x00失败
*********** QSPI 闪存已成功完成********
请告诉我问题是什么。
谢谢你