This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:输入信号的最大频率

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597446/tms320c5505-maximum-frequency-of-input-signal

器件型号:TMS320C5505

尊敬的所有人:

是否有人知道可应用于 TMS320C5505 EVM 的输入信号的最大频率是多少?

我编写了一个简单的代码、其中输出 =输入。

但是、当输入信号的频率高于~25KHz 时、输出开始衰减。

当输入信号频率为~28KHz 时、输出为0。

这是否意味着我们无法向 TMS320C5505 EVM 应用高频输入信号? 或者我的代码可能有一些不正确的地方。

请建议。

谢谢、此致、
Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅《TMS320C5505 DSP 系统复位后的1.4.2.4.2时钟发生器用户指南》(www.ti.com/.../sprugh5b.pdf):)
    '复位后、片上引导加载程序根据通过 CLK_SEL 引脚选择的输入时钟对系统时钟发生器进行编程。 如果 CLK_SEL = 0、引导加载程序会对系统时钟发生器进行编程并将系统时钟设置为12.288MHz (将32.768kHz RTC 振荡器时钟乘以375)。 如果 CLK_SEL = 1、引导加载程序会完全旁路系统时钟发生器、并且系统时钟由 CLKIN 引脚驱动。 在这种情况下、CLKIN 频率预计为11.2896MHz、12.0MHz 或12.288MHz。 当引导加载程序尝试从 USB 引导时,时钟发生器被编程为输出大约36MHz。”

    此致、
    Yordan