This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:未使用焊球的问题总结

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596938/66ak2g02-wrap-up-of-questions-about-unused-balls

器件型号:66AK2G02

我一直在 向 e2e.ti.com/.../593504发布有关未使用的焊球的问题、但该线程已变得过长、一些松散的端头也会丢失。 下面是未回答的问题的总结:

Yordan Kovachev 说:"但是、我认为数据手册中缺少一些内容(我正在与文档团队一起检查)。 DQS 和 CLKOUT 信号是差分信号、应按照电路原理图检查清单中的说明连接(接地或电源)。 我将进一步检查并在此详述这一点。 "  

Yordan 还说:"对于差分时钟输出输入、我认为您需要遵循 KeyStone II 器件硬件设计指南中的3.3个未使用时钟输入(www.ti.com/.../sprabv0.pdf)。 另请参阅同一文档中的6.8.3未使用的 DDR3引脚要求。 我将再次核实这一点并详细阐述。 "

我问"您能澄清表4-29中有关焊球 T4和 T1的要求吗?  如果未使用、则需要具有外部下拉电阻器。 在这种情况下、我不确定"未使用"是什么意思、因为根据表4-1、它们只有一个函数 UART0_RXD 和 UART0_TXD、并在复位释放时配置为多路复用模式0。 它们在复位期间具有上拉电阻、因此在我看来、上拉电阻器会与所需的下拉电阻器发生冲突、并将其拉至中压状态。"

还有其他关于这些问题的说法吗?

此致、

Debora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    [引用]我不确定在这种上下文中"未使用"的含义、因为根据表4-1、它们只有一个函数 UART0_RXD 和 UART0_TXD、并在复位释放时配置为多路复用模式0 [/引用]
    未使用意味着您无需在电路板上连接 UART0 (您不打算在应用中使用 UART)。
    在这种情况下、您必须遵循数据手册中的建议:表4-29。 未使用的焊球特定连接要求。  

    我已通知 K2G 板的硬件设计人员进行确认。  

    此致、
    Yordan