This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:DMTimer 同步

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597489/am3359-dmtimer-synchronization

器件型号:AM3359

DMTimer 能否在模块之间同步(DMTimer[2-7])?

我们的客户希望将 DMTimer[4-7]用于四个同步的脉宽调制(PORTIMERPWM)输出。

如果是、如何配置模块?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这不可能在多个计时器上完成。 AM335x 在 PWMSS 子系统内有一个 ePWM 模块、可用于此目的。 有关详细信息、请参阅 AM335x TRM 修订版 P 的第15.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    由于 EPWM 和其他外设之间的引脚冲突、因此无法在客户设计中使用 EPWM。

    此致、

    Daisuke