This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:电池放电问题

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597519/linux-am3352-battery-discharge-issue

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65910A

工具/软件:Linux

你(们)好

MS920SE-FL27E (11mAh) 用作备用电源、例如 TI 提供的参考设计。 但在一天或两天之后、它就会停止充电、也就是说很快就会停止充电。 TI 参考板中的情况是否相同?

谢谢

杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的是哪种 TI 设计? 您是否在谈论仅 RTC 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    抱歉、我是指 AM335x_reference_design. 当主电池断电时、备用电池正常工作。 我不确定这是否为仅 RTC 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然不明白哪种"AM335x_reference_design"? 有多种- GP EVM、入门套件、ICEv2、BeagleBone Black。 其中哪一个? 如果您不知道、请指向网络链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    我是指 www.ti.com/.../tmdxevm3358
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是 GP EVM。 纽扣电池(原理图中的 BT1)最初旨在以仅 RTC 模式提供 VRTC、但您应该看到 EVM 上未安装 R53、而是由外部 LDO (U5)提供 VRTC。 在 AM335x 器件表征期间、发现仅 RTC 模式下的 VDDS_RTC 电流相当高(请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Consumption_Summary )、并且纽扣电池将很快耗尽。 可以改用可充电电池、因为 PMIC 能够为备用电池充电。 您可以在 TPS65910A 数据表中找到详细信息。