This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:McASP 配置

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597523/starterware-am3352-mcasp-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

 你(们)好  

我想使用 MCASP 播放44.1kHz 32位立体声音频。 因此、ACLKX 需要配置 为2.8MHz (44.1kHz * 32 * 2)。

遗憾的是、我的器件没有外部时钟(24.567MHz OSC)。

在本例中为。 是否可以播放音频文件?(44.1M 32位 S)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    McASP 内部时钟发生器只有整数分频器、因此不可能从内部 AUXCLK 产生一个2.8224MhZ 时钟、该时钟来自主振荡器时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。