This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:未使用 GPMC 信号的设置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597547/am3352-settings-for-unused-gpmc-signals

器件型号:AM3352

您好!

我们在 XIP 模式(MUX2)下使用并行 NOR 闪存。
在这种情况下、有未使用的引脚、如 advn_ale、be0n_cle 等。

如果我们不使用这些引脚、则在软件中应执行哪些操作
这些引脚的相应时序寄存器、是否应该保持不变?
当 GPMC 在 XIP 模式下运行时、这些未使用的寄存器是否保持在复位状态?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无需对未使用的 GPMC 信号执行任何操作。