This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:git.ti.com 连接被拒绝

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597607/linux-evmk2h-git-ti-com-connection-refused

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

我无法使用 git 协议从 git.ti.com 主机进行任何克隆。 git 使用的端口9418似乎已关闭:

例如:

$ git 克隆 git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git
正在克隆到"ti-u-boot"中...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.29.151]:errno=连接被拒绝

我还通过 Nmap 扫描了 git.ti.com:

$ nmap git.ti.com -p http, git

从 NMAP 7.01 (nmap.org)开始,时间为2017-05-23 15:13 MSK
git.ti.com 的 nmap 扫描报告(198.47.29.151)
主机已启动(0.17秒延迟)。
端口    状态   服务
80/TCP  打开    http
8008/TCP 过滤 http
9418/TCP 闭  合 Git


但是、例如、对于 GitHub、9418端口处于打开状态:

$ nmap github.com -p http, git

从 NMAP 7.01 (nmap.org)开始,时间为2017-05-23 15:08 MSK
github.com 的 nmap 扫描报告(192.30.253.112)
主机启动(0.13s 延迟)。
github.com 的其它地址(未扫描):192.30.253.113
端口    状态   服务
80/TCP  打开    http
8008/TCP 过滤 http
9418/TCP 打开    Git


我尝试从不同的主机访问 git.ti.com、但没有成功。 连接仍被拒绝。
但是、昨天我对 TI Git 存储库没有任何问题。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    现在试试、也许这是一个暂时的问题。

    我能够克隆 u-boot:
    x0155517@MMS:~/test$ git clone git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git
    正在克隆到"ti-u-boot"中...
    远程:计数对象:479932,完成。
    远程:压缩对象:100%(86981/86981),完成。
    远程:总共479932 (增量391832)、重复使用473312 (增量385422)
    接收对象:100%(479932/479932)、99.99 MIB | 771.00 KiB/s、完成。
    解析增量:100%(391832/391832)、完成。
    正在检查连接... 完成
    检出文件:100%(12891/12891)、完成。
    x0155517@彩信:~/测试$

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复!

    是的、这个问题似乎已经解决。