This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:L2作为高速缓存和 RAM

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597218/tms320c6748-l2-as-a-cache-and-ram

器件型号:TMS320C6748

您好!

C6748的 TRM 中提到 L2存储器可用作高速缓存以及 RAM。

因此、如果我将 L2 (总共256KB)配置为128KB 的高速缓存、并将128KB 配置为 RAM、那么将缓存哪个区域、将使用哪个区域? L2是否可以同时用作高速缓存或 RAM。

L2从0x11800000开始。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikrishna、您好!

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikirishna、

    根据我的理解、您可以将 L2存储器配置为128KB 的缓存、将 RAM 配置为128KB 的缓存。 您可以对存储器空间进行平均分区并以两种方式进行配置。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看 C674x 高速缓存用户指南:
    www.ti.com/.../sprug82a.pdf

    如上所述、将 L2配置为部件缓存时、L2存储器的前128 KB 将用作缓存。 RAM 将从0x11800000开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Rahul。 它工作正常、我认为我没有检查高速缓存指南。