This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA626:DDR 部分每个参数的含义

Guru**** 2561050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597112/dra626-meaning-of-each-parameters-for-ddr-section

器件型号:DRA626

您好!

我希望您在下面确认一下。

*根据数据表、DDR 部分中有下图。

有一些参数(A1、A2...)  在该图中、但没有每个参数的定义。

(例如、A1表示"器件分线"、A2表示"主 PCB "等。)

您能为我提供每个参数的定义吗?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida、

    我已将您的问题转交给 DDR 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida、

    表9-28中定义了 A1、A2和所有其他参数。 CK 和 ADDR_CTRL 布线规格

    另请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../483111

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel-San 和 Yordan-San、

    感谢你的答复。

    是的、我确认了表9-28、但该表中有未清除的点。 所以我问每个参数(A1、A2、 ETC) 。

    根据 Pavel-San 建议的 E2E 信息、我理解每个参数如下所示。

    是否可以确认,以防万一?

    A1+A2:设备分接+跟踪到第一个 DDR 存储器

    A3:从跟踪到 下一个 DDR 存储器的凸点

    A4:从迹线到 下一个 DDR 存储器的凸点

    AS:从线迹到芯片的凸点

    AT:从布线到 DDR 终端电阻器的凸点

    此致、

    Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida、

    我确认您的理解是正确的。

    此致、
    帕维尔