This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe 布局问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597174/am5728-pcie-layout-question

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 PCI Express 布局的交流耦合布局的问题。

 

问题

 PCI Express 的交流耦合电容器放置是否有任何限制或建议?

 (AM5728的 PCI Express 引脚是否有任何建议距离?)

 

我们找到了"图19中的相关描述。 交流耦合放置"的文档、如下所示。

http://www.ti.com/lit/an/spraar7f/spraar7f.pdf

 

但我们无法找到交流耦合电容器放置的距离的特定值。

 

如果您能告诉我们 AM5728 PCI Express 引脚的建议距离、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对此没有具体要求。 在 AM572x GP EVM 上、去耦电容器放置在靠近 TX 引脚的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 PCI-Express 基本规范:

    电容器必须放置在接口的发送器侧、以便插入和拔下适配器。 拓扑中、一切都在这里
    电容器位于单个基板上、可位于通道的任意位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    此致、