This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572X:CCS 的目标连接

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597007/am572x-target-connection-from-ccs

你(们)好

我想用 C 语言在 cortex M 的 am5728-EVM 上测试一个基本程序,但我没有编程器来建立连接目标....

有没有其他方法可以使连接目标通过 cortex M 运行我的基本程序并获得结果?

请帮我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果没有 JTAG 仿真器、则无法连接到 AM572x GP EVM。 有关详细信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saman、

    您需要一个仿真器(XDS200或 XDS100v2)来连接到内核并调试/开发 M4的代码。 您可以选择使用基于 SD 卡的辅助引导加载程序、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_AM57x

    n`t 您的二进制文件不需要调试但不适合开发、则只能测试启动。

    此致、
    Rahul