This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:POH 和可靠性问题

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596032/am3352-poh-and-reliability-questions

器件型号:AM3352

关于 AM3352BZCZA60 (-40至105C)、客户担心长期可靠性、并要求提供以下信息:

我假设该器件是 OPP100。  根据数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3351.pdf、第82页 POH 为100K 小时。

1. POH 评级后会发生什么情况?  什么降级或失败?

2. AM3352的生命周期与结温是什么?   请提供特性表或曲线。

3. A60可以运行到的最低工作频率是多少?  客户希望使用 A60 (成本低于 T60)、并会随着结温上升到低于105C Tjmax 而降低工作频率。  

4.可以部署哪些其他电源管理技术来降低 Tj–关闭外设等?

5.客户没有计划使用散热器,但如果有问题,TI 建议使用哪些散热器?  是否有已知与 ZCZ 封装兼容的散热器?

6. AM335x 是否用于汽车应用、以及这些客户如何解决这些可靠性问题?

客户环境温度为-40至85°C、对流冷却。  AM3352电路板位于通风塑料外壳内、该塑料外壳位于封闭的非通风金属控制箱内。

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brian Bell (TSR Rochester、NY)]1. POH 评级后会发生什么情况?  什么会降低或失败?

    请参阅以下应用手册:

    计算嵌入式处理器的有效使用寿命
    http://www.ti.com/lit/sprabx4

    它深入讨论了该主题。  第3章特别讨论了磨损机制。

    [引用用户="Brian Bell (TSR Rochester、NY)]2. AM3352的生命周期与结温是多少?   请提供特性表或曲线。[/quot]

    在您的特定情况下(AM3352BZCZA60)、MPU 的最大工作速度为600MHz、也称为 OPP100。  这意味着需要关注的数据点包括:

    1. -40至105°C -> 100 k PoH
    2. -40至125C -> 35k PoH

    请记住、高温是加速这些器件老化的原因。  换言之、以上两个数据点告诉我们:

    1. 始终以105C 的温度运行器件、我们可以预期100k PoH。
    2. 始终以125C 的温度运行器件、我们可以预期35k PoH。

    这里需要注意的一点是、如果您是 始终在125C 下运行、那么您可以预期拥有超过35k POH。

    应用手册的第4.2节介绍了降级。  它显示了在125C 下运行时的加速因子0.2。  例如、假设我们预计在125°C 的温度下工作1k 小时。  我们用这个1k 小时除以我们的加速因子0.2、这意味着125C 下的1k 小时相当于105C 下的5k 小时。  由于我们预计105C 下的 POH 为100k、这意味着我们可以在105C 下运行95k 小时、在125C 下运行1k 小时。  

    同样、您可以在125°C 的温度下运行10k 小时、在105°C 的温度下运行50k 小时。

    [引用用户="Brian Bell (TSR Rochester、NY)]3. A60可降至的最低工作频率是多少?  客户希望使用 A60 (成本低于 T60)、并会随着结温上升到低于105C Tjmax 而降低工作频率。  [/报价]

    虽然在实践中、大多数客户使用我们定义的 OPP、例如300MHz 或600MHz、但没有最低频率要求。

    [引用用户="Brian Bell (TSR Rochester、NY)]4. 可以部署哪些其他电源管理技术来降低 Tj–关闭外设等?

    降低至300MHz 可使 VDD_MPU 相应地降至0.95V、与1.1V 下的600MHz 运行模式相比、可显著降低功耗。  这将是您相对于该器件最大的功率旋钮。 我希望这应该是足够的。

    [引用用户="Brian Bell (TSR Rochester、NY)]5. 客户没有计划使用散热器、但如果有问题、TI 建议使用哪些散热器?  是否有已知与 ZCZ 封装兼容的散热器?[/quot]

    我认为、如果您利用 DVFS 同时利用 OPP50和 OPP100、那就没有必要了。

    [引用用户="Brian Bell (TSR Rochester、NY)]6. AM335x 是否用于汽车应用、以及这些客户如何处理这些可靠性问题?[/报价]

    以下说明来自应用手册的第4页:

    对于额定温度超过105°C TJ 的汽车级产品、其可靠性任务
    曲线针对 AEC-Q100任务曲线、该任务曲线在占空比为~12%的条件下具有15年的导通时间。 。
    Tmax 处的总时间通常是其总加电时间的一小部分。

    占空比为12%时、15年仅约为16k PoH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我补充一点、今天我们生产的 AM3352BZCZT60符合125C 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    是的、我们知道 T60、但这是一个价格敏感型应用、客户希望继续使用 A60。

    此致、
    Brian