This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:ICE 板的电机控制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593335/am3359-motor-control-with-ice-board

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: AMIC110

AM3359ICE 能否驱动电机? 如果可能 、请给我提供 AM3359电机程序示例、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AM335x PRU-ICSS 主要配置为支持工业通信、不支持数字编码器通信、如 EnDat 或 Sigma Delta 抽取滤波。  AM437x PRU-ICSS0支持这两者。 AM437x 的优势  是它能够支持多种工业通信协议并使用其两个 PRU-ICSS 引擎执行其他功能(例如传感器数据采集或电机控制)。  

    德州仪器 C2000系列具有大量用于电机控制的高级解决方案和支持工具。 AM335x 可与 C2000器件结合 使用、以提供工业通信和电机控制解决方案。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、David。我之前的说法是错误的、根据此示例(e2e.ti.com/.../739157)、AM3359ICE 是否与电机驱动器一起驱动? 不直接驱动电机、说明 也像一个类似的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉-我无法访问链接。

    AM335x 可与 C2000等 MCU 相结合、为工业驱动或电机反馈解决方案提供工业通信功能。 有一个使用 AMIC110和 C2000的 TI 设计。 AMIC110具有 AM335x 外设的子集。  http://www.ti.com/tool/tida-00299。  在此设计中、AMIC110实现了工业通信、而 C2000执行电机 控制。

    PRU-ICSS-Industrial 软件包为 AM437x 提供具有 电流和位置反馈的电机控制示例。

    此软件的早期 SDK 版本用于创建 TI 设计并执行其中的基准测试。 该设计可从 以下网址获得:http://www.ti.com/tool/TIDEP0025 。  用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

    David