This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:OpenCV 数据复制问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589646/processor-sdk-am57x-opencv-data-copy-questions

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我将在 AM5728上探索 OpenCV、并对此有一些问题。
我能够在 AM5728上基于 PSDK 3.02的文件系统上运行 OpenCV 样本。
通过设置"OpenCV_OpenCL_DEVICE"环境变量、我还能够使用 TI 库实现某些算法的 DSP 加速。
为了充分利用 DSP 加速、我尝试尽可能将图像从 CV::Mat 更改为 CV::UMat 类。 但这会导致性能下降。
经过一些调查、我发现从 CV:UMat 复制到 CV::Mat 需要很长时间(640x480图像需要~100ms)、但从 CV:::Mat 复制到 CV::UMat 需要很长时间(~1ms)。

我的问题如下:
1.为什么从 CV::UMat 到 CV:-Mat 的副本很慢? 为什么从 CV::Mat 到 CV:UMat 的复印不相同?
2. CV:Mat 图像与 AM5728上的 CV:UMat 图像有何不同?
3.是否有办法加快从 CV:UMat 到 CV:Mat 的复制速度?

此致、
制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    提醒一下、让您知道我们仍在等待回复。
    谢谢你

    此致、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我正在与软件团队进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正面临类似的问题。 是否有关于此问题的任何更新?

    此致、
    里奇