This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/dra756:MPEG4Extractor、OMX_VIDDEC_COMMON

Guru**** 2592210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591605/linux-dra756-mpeg4extractor-omx_viddec_common

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

e2e.ti.com/.../mp4_2D00_can_2D00_not_2D00_seek.log1 。Play mp4 stream (播放 mp4流),seek is not ok (搜索不正常),错误日志信息如下所示

04-14 16:43:50.980 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:

04-14 16:43:50.980 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON: Process 函数返回错误...  

04-14 16:43:50.980 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:编解码器扩展- 0xa08ae9f6

04-14 16:43:50.980 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:提供给编解码器的输入缓冲区大小为:-1601508874

04-14 16:43:50.980 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:帧计数为-1601508874

04-14 16:43:50.980 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:Bytes Consumed --1601508874

04-14 16:43:50.993 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:

04-14 16:43:50.993 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON: Process 函数返回错误...  

04-14 16:43:50.993 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:编解码器扩展- 0xa08ae9f6

04-14 16:43:50.993 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:提供给编解码器的输入缓冲区大小为:-1601508874

04-14 16:43:50.993 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:帧计数为-1601508874

04-14 16:43:50.993 1986 3767 E OMX_VIDDEC_COMMON:Bytes Consumed --1601508874

 2流链接: http://pan.baidu.com/s/1sloAyoX、 密码: vqik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供更多详细信息:您使用的 Android 版本、是定制板还是 EVM?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 您好:

    感谢您的回答、Android 版本为6al.1.2-P1、定制板和 EVM 的测试结果相同、搜索不正常。

    谢谢、
    刘文华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Renhua:

    我已将您的问题转发给 Android 多媒体专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renhua:

    请将 OSAL_ErrorTrace 替换为内部的 ALOGE 布线

    OMX_VIDEO 解码器.c 文件

    并共享错误日志。

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunita、

    随附的文件是新的日志文件(将 OSAL_ErrorTrace 替换为 ALOGE

    OMX_VIDEO _DECODER.c 文件中的迹线)、 请确认。

    谢谢、此致、

    Renhua Liue2e.ti.com/.../0511.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunita、您好!

        问题如何? 我已经检查了许多系统以播放 mp4 (Android) QCOM 的芯片移动/Ubuntu MPlayer (ffmpeg)/Windows Media Player 可以很好地播放 mp4。  我认为问题 是 由 TI'Chip 造成的 MPEG4Extractor 和 AVC 视频解码器。  

    谢谢、

    曾永刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、曾、

    您能否再次分享该数据流。
    以下链接不起作用:
    2流链接: pan.baidu.com/.../1sloAyoX、密码:vqik

    谢谢、此致、
    Sunita。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunita,

          链接为百度云、如果您不在中国、则无法访问它。

          可以给我一封163封电子邮件,我可以通过电子邮件将 mp4文件传输给您吗?

    谢谢,

    Zengyonggang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunita,

          您能否给我发送电子邮件、以便我可以将视频文件发送给您?

          这是我们方面的一个关键问题。 希望尽快得到您的回复。

    谢谢,

    Zengyonggang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、曾、

    视频有多大? 如果它小于20MB、或者您可以将其拆分为较小的段、则可以将其附加到此处的帖子(E2E 上的最大附件大小为20MB)。
    另一种选择是联系当地 FAE 以获得帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan,您好

    请从  http://pan.baidu.com/s/1cnfZVg 下载、密码:ugpb。

    此致,

    Yonggang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yonggang、

    我们无法打开链接。 您能否尝试将视频作为附件添加到帖子中或联系您当地的 TI FAE?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunita & Yordan:

    我已上传至 TI 内部资料箱的客户测试视频。

    您可以在下面找到这些链接。 (https://txn.box.com/s/bw3fkst3wxuw2ttjangzbgcder65jsae)

    请帮助我们仔细检查这些问题吗?

    此致!

    韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,关于问题?此问题的任何进展。

    谢谢、

    曾永刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已使用 Gallery 尝试了流,并发现“寻道”行为不符合预期。 我还尝试了软件编解码器、并看到了相同的行为。

    这表明 MPEG4Extractor 或流本身存在问题。

    谢谢、
    Angela