This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:MIPI 接口上的13MP 摄像头

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590369/am5718-13mp-camera-on-mipi-interface

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

我已经阅读 了 AM571x 处理器的文档、但下面有疑问。

  1. 我已查看"AM571x 工业开发套件"用户指南。 但该开发套件不支持 mipi CSI-2摄像头接口。 它仅提供并行摄像头接口。 是否有任何其他支持 USB 3.0和摄像头 MIPI 接口支持的开发套件?
  2. 我们能否在 AM571x 处理器的 MIPI CSI-2接口上连接13MP 摄像头?   

请尽快向我们提供支持。

谢谢、提供最佳支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有、没有其他用于 AM571x 的 EVM。
    AM571x TRM 修订版 E 的第8节介绍了 AM571x CSI 接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    2.我已经查看了 AM571x TRM 版本 E 文档、但没有关于摄像头支持的任何说明(百万像素)。 我是说该处理器能够连接13MP 摄像头?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摄像机的视频格式是什么-分辨率、帧/秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们不需要视频流。 我们从摄像头捕获了图像(8位/像素)的原始数据。

    下面是一些查询。

    1. 是否可以获得逐行原始图像数据而不是整个图像数据
    2. 是否有任何支持 USB 3.0和摄像头(MIPI)接口的 Evolution 板?

    此致、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轻柔提醒..

    此致、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已将这一点上报给工厂团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轻柔提醒..

    此致、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    关于 USB3摄像头支持:
    SDK 中的 USB 驱动程序可能支持标准 Linux USB3摄像头模块、但 SDK 中没有示例。 您可以参考
    www.ti.com/.../tidep0076
    其中 PointGray (https://www.ptgray.com/) 摄像头模块与 AM57 EVM 配合使用。 您可能还需要检查摄像机供应商是否支持 UVC 驱动程序。

    关于 CSI-2的13MP 支持:
    请确认摄像头模块 CSI-2接口在所需时钟速度和通道数方面的规格。 这将使我们能够确认 CSI-2 PHY 是否与摄像头兼容。 同时、我确认内部缓冲器的最大线宽、以确保它能够支持4K 像素线宽。

    此致
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您的快速回答。

    我们不关心 USB3.0摄像头。

    我们希望是否有任何支持 USB 3.0 (USB 内核(主机+器件))和摄像头 mipi CSI-2接口支持的开发套件。

    此致;

    Nikunj Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温和的提醒。

    此致、谢谢!

    Nikunj Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我想下载适用于 Omap5432 EVM 板的"ti-processor-sdk-linux-Automotive omap5-uevm-6.04.00.02-installer.bin" SDK。

    请为我提供相关链接。

    此致、谢谢!

    Nikunj Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    温和的提醒。

    此致、谢谢!

    Nikunj Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nikunj
    很抱歉让您一直在等待该主题。 遗憾的是、支持这些论坛的团队中没有人熟悉 OMAP5 SDK 等、并且很可能无法支持任何有关该论坛的查询。
    根据您对支持 MIPI CSI 的 TI EVM 的原始查询,遗憾的是,目前没有任何 AM57x 系列 EVM 支持此功能。

    您可以查看以下帖子

    e2e.ti.com/.../2262820

    您可以搜索 Spectrum Digital 提供的 TDA2系列评估板。

    希望这对一些人有所帮助。
    此致
    Mukul