This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:Ducati 编码器支持的分辨率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590448/am5726-ducati-encoder-supported-resolution

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728AM5708

大家好、

我的客户对 AM5726和 AM5728处理器上的 Ducati 编码器有疑问、如下所示:  

我正在捕获4032x1008视频并将其发送到 H264 Ducati 编码器、并且能够对其进行流式传输。 在 TRM 中、写入 DucatiH264编码器的分辨率限制为1080p。

为什么它接受更高的分辨率?

我们将在 最终电路板中使用 AM5726而不是 AM5728。 AM5726中的 Ducati 编码器是否会编码4032x1008分辨率? 请给出建议。

请告知我们 AM5726编码器是否支持规定的分辨率。

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、
    AM5726和 AM5728来自同一系列、共享大部分 IP、但 AM5726没有 IVA。 我也会将此事转交给多媒体专家...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 IVA-HD 上运行的 H.264编码器固件支持 96x80至4352 x 4096的分辨率。 您可以在此处的文档中找到有关编码器级功能的更多详细信息-

    虽然独立编码器支持4K 分辨率、但该特定分辨率未在 PLSDK 的应用层进行测试。 AM57xx 器件仅测试和支持分辨率高达1080p 的用例。  

    AM5726和 AM5728 具有相同的 IVA IP。 无论您能够在 AM5728上运行什么、AM5726也能正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、
    让我自己纠正:
    只有 AM5708/18/28具有 IVA 功能。 我正在更正上面的帖子。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。