This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DM388][AR0521]传感器图像 CAN#39;t 显示有时为 DM388启动。

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604859/dm388-ar0521-sensor-image-can-t-show-sometimes-afterr-dm388-boot-up

主题中讨论的其他器件:DM388

您好 TI:

我们已在 dm388上完成 AR0521的移植。

但有一个奇怪的问题、即传感器图像在启动后有时无法显示。

错误如下。

CSI2_COMPLEXIO_IRQSTATUS:MIPI 数据通道2~5有错误。

~#/opt/ipnc/bin/mem_rdwr.out -rd 5C001054 1
 [主机] 0x5c001054:
 [主机] 000F0000

DM388帧 ID 始终为0。 (无帧 ID)

~#/opt/ipnc/bin/mem_rdwr.out -rd 5C001074 1.
 [主机] 0x5c001074:
 [主机] 0000012F

我应该在哪里检查此问题?

我们的 mipi 时序为533MHz (DM388和 AR0521)

决议为2592 x 1944。

FPS 为30 fps。

下面是完整的 UART 日志。

e2e.ti.com/.../AR0521_5F00_Fail.log

Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要将此查询转发给 IPNC 团队。

    此致、

    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我软件版本的详细信息