This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:IPNC_RDK_3.9、具有 MCFW API

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606156/dm388-ipnc_rdk_3-9-with-mcfw-api

器件型号:DM388

您好!

我尝试将 MCFW 的源代码从 IPNC_RDK_3.8更改为 IPNC_RDK_3.9。

但我发现一些结构需要更改。

您是否有新版本的文档?

它仍然是 IPNC_RDK_3.9中的旧版本(文档版本2.10)、

但修订历史记录显示它具有2.11版。

2.10 2014年1月20日 IPNC RDK 3.8 GA 发布的更新版本
2.11 2016年12月9日针对 IPNC RDK 3.9 GA 发布进行了更新

例如、

V3.9

/**
   \brief 兆像素标量链接创建参数
*
typedef 结构 MpSclrLink_CreateParams

   System_LinkInQueuParams     InQueuParams;
   /**<输入队列信息。 *
   System_LinkOutQueuParams    outQueParams;
   /**<输出队列信息。 *
   uint32                     pathId;
   /**<要使用的标量的 Instace */
   uint32                     numCh;
   /**<所需通道数*/
   UINT32                     enableLineSkip;
   /**<行跳过配置*/
}MpSclrLink_CreateParams;

V3.8
/**
   \brief 兆像素标量链接创建参数
*
typedef 结构 MpSclrLink_CreateParams

   System_LinkInQueuParams     InQueuParams;
   /**<输入队列信息。 *
   System_LinkOutQueuParams    outQueParams;
   /**<输出队列信息。 *
   uint32                     pathId;
   /**<要使用的标量的 Instace */
   uint32                     numCh;
   /**<所需通道数*/
   UINT32                     enableLineSkip;
   /**<行跳过配置*/
   uint32宽度;
   /**<输出宽度*/
   uint32高度;
   /**<输出高度*/       
}MpSclrLink_CreateParams;

谢谢。

S.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 IPNC v3.8和 IPNC v3.9中检查了上述结构、两者都是相似的。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    V3.8与 V3.9的 MCFW 架构没有变化。 因此,您可以按原样使用所有应用程序。

    但是、请注意、在使用应用之前、您必须解决特定于您的自定义平台的 BSP/DRIVER 级别问题