This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:软件查询

Guru**** 2566935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606505/dm388-sw-queries

器件型号:DM388
  • 根据 DM388 EVM CSK 发行说明“不支持 HDMI 音频”。 是真的。 如果是、需要什么才能启用它?
  • DM388是否支持同时处理2个 HD 流? 根据规格、它同时是 HD 和 SD。

  • DM388 SD 输出是否可以直接连接到 S 视频输出? 是否需要 NTSC\PAL 编码器?

  • 我们能否在2个输出端口(例如 HDMI 和 DVI 同时)上显示2个不同的图像/视频流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此查询转发给相应的团队。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    我将尝试回答您的一些问题。

    • 根据 DM388 EVM CSK 发行说明“不支持 HDMI 音频”。 是真的。 如果是、需要什么才能启用它?
      是的、不支持。 这需要将 HDMI 音频驱动程序集成到4.4内核中。  
    •  DM388是否 支持同时处理2个 HD 流? 根据规格、它同时是 HD 和 SD。
      请遵循数据表和规格。

      ]

    •  DM388 SD 输出是否可以直接连接到 S 视频输出? 是否需要 NTSC\PAL 编码器?
      CSK 不支持 S 视频。 您需要为最终用户案例添加必要的组件和软件。  

    • 我们能否在2个输出端口(例如 HDMI 和 DVI 同时)上显示2个不同的图像/视频流?
      由于这不是 IPNC 软件的用例、因此我没有尝试过、CSK 上不支持 DVI。 您需要修复硬件才能使用 DVI。
      从理论上讲、在软件中进行一些工作应该是可能的。  
      但是、您能解释一下用例吗? 您是否有2个单独的摄像头源连接到 CSK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请关闭此主题(如果已回答):)